This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:更改 ADC12DJ3200EVM 板上的时钟电源

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMX2582, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804952/adc12dj3200evm-changing-clock-power-on-adc12dj3200evm-board

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMX2582

您好!

   如何使用 ADC GUI 更改 EVM 板上 ADC12DJ3200时钟的时钟功率? 我尝试在 ADC GUI 的 LMX2582选项卡中更改 OUTB Pow、但它似乎未生效。 请建议一种通过 GUI 或通过低级寄存器选项卡来操作时钟电源的方法。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dhruva
    我认为在标准配置中、功率已设置为最大值。 是否有理由要减少它?
    请告诉我、我将在星期二回到办公室时对这个问题提供更详细的答复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

      非常感谢您的回答。 我们正在尝试将我们在原型和评估板上看到的一些结果相关联。 我们尤其要评估评估评估评估板上的 FS/2 - Fin 杂散现象。 我们在某个地方看到时钟电源会对该杂散产生影响、我们希望通过使用时钟电源在评估板上重复该内容。 如果您能在评估板上提供有关如何执行此操作的说明、我将不胜感激。 一般而言、我们在控制原型上的时钟电源时也遇到了问题。 我希望、一旦我可以更改评估板上的时钟电源、我们就可以更轻松地在原型上实现它。 再次感谢。

    此致、

    Dhruva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dhruva
    明天我将在 ADC12DJ3200EVM 上测试不同的电源设置。 在我验证了更改设置的详细信息后、我将提供更详细的响应。
    如果您可以提供所使用的时钟频率、以便我可以使用相同的设置进行测试、那将非常有用。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    感谢您的回答。 目前、我将 ADC 时钟速度设置为2700MHz (5400Gsps)。
    -德鲁瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Dhruva
    我今天没有完成测试、但明天会尝试完成测试。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhruva

    我创建了一组用于调整输出功率设置的 LMX2582配置文件。

    一组调整 RFOUTA 和 RFOUTB 的功率、因此我可以监控 RFOUTB 连接器(J20)上的功率。

    e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_2700MHz-POWxx.zip

    另一组只调整 RFOUTA 设置、将 RFOUTB 设置保持在与默认文件相同的水平。

    e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_2700MHz-POWAxx.zip

    在第一组中、我在 J20上使用了频谱分析仪来验证输出功率是否针对0至31D 的设置发生了变化。 在较高的设置下、功率几乎是平坦的、滚降非常小。 这完全符合 LMX2582数据表图13中有关输出50 Ω 上拉偏置的信息。

    我使用了第二组文件来查看在 JMODE0中使用-1dBFS 的5.99777 GHz 输入信号时 ADC 性能与时钟功率的关系。

    我确实看到、SNR 从最低时钟功耗到默认(15d)和31D 功耗设置略有提高。 这是预期的。 在63d 功率设置下、SNR 再次略微下降。

    由于时钟功率的变化、我看不到 FS/2-Fin 杂散电平的显著变化。 只要电路板设计良好、并且时钟迹线与模拟输入路径、电源/接地等之间没有明显的耦合、就应该是这种情况

    如果您需要其他帮助来诊断您在硬件上看到的 FS/2-Fin 行为、请告知我们。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    非常感谢您创建此详细过程。 我还没有机会尝试一下,但很快就会尝试。 我将在解析后关闭此博客。 再次感谢。
    此致、
    Dhruva