主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在尝试将 DAC80501EVM 与 USB2ANY 一起使用、同时使用 TI 提供的软件 GUI。
软件显示器件已连接、但 Vout 处的响应没有变化。
GUI 显示我对寄存器所做的任何修改、但不会向 EVM 发送相同的修改。
我在 EVM 上连接了 JP2、JP1。 请告诉 我如何让这个东西正常工作。
日志文件显示正在发送的 SPI 总线数据。
2019-05-28 17:03:37.391
2019-05-28 17:03:37.391 u2aSPI_Control (handle=0x00003010、ClkPhs=0、ClkPol=0、BitDir=1、CharLen=0、 LatchTyp=1、LatchPol=1、DivHi-2、DivLo=0)[2611、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.393 返回代码设置为0 [2623、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.393 返回代码设置为9 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.393 返回代码设置为0 [2625、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.394 返回值0 [2626、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.395
2019-05-28 17:03:37.395 u2aSPI_WriteAndRead (handle=0x00003010、nbytes=3、Data=0x0CA7985C)[2631、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.398 写入数据: 08 F8 00 [2648、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.408 返回代码设置为5 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.408 返回代码设置为3 [2662、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.408 读取数据: 00 [2663、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.409 返回值3 [2671、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.409
2019-05-28 17:03:37.410 u2aClose (handle=0x00003010)[1311、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.418 HIDReceiverThreadProc 线程终止... [697、U2A_ApiClass.cpp]
2019-05-28 17:03:37.448 CallbackThreadProc 线程终止... [423、U2A_ApiClass.cpp]
2019-05-28 17:03:37.448 返回值0 [1336、TI_USB2ANY.CPP]