This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DAC80501EVM:不能使用 USB2ANY 连接器

Guru**** 2556980 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805880/compiler-dac80501evm-not-working-with-usb2any-connector

器件型号:DAC80501EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试将 DAC80501EVM 与 USB2ANY 一起使用、同时使用 TI 提供的软件 GUI。

软件显示器件已连接、但 Vout 处的响应没有变化。

GUI 显示我对寄存器所做的任何修改、但不会向 EVM 发送相同的修改。

我在 EVM 上连接了 JP2、JP1。 请告诉 我如何让这个东西正常工作。

日志文件显示正在发送的 SPI 总线数据。

2019-05-28 17:03:37.391
2019-05-28 17:03:37.391 u2aSPI_Control (handle=0x00003010、ClkPhs=0、ClkPol=0、BitDir=1、CharLen=0、 LatchTyp=1、LatchPol=1、DivHi-2、DivLo=0)[2611、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.393  返回代码设置为0 [2623、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.393  返回代码设置为9 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.393  返回代码设置为0 [2625、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.394  返回值0 [2626、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.395
2019-05-28 17:03:37.395 u2aSPI_WriteAndRead (handle=0x00003010、nbytes=3、Data=0x0CA7985C)[2631、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.398  写入数据: 08 F8 00 [2648、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.408  返回代码设置为5 [397、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.408  返回代码设置为3 [2662、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.408  读取数据: 00 [2663、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.409  返回值3 [2671、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.409
2019-05-28 17:03:37.410 u2aClose (handle=0x00003010)[1311、TI_USB2ANY.CPP]
2019-05-28 17:03:37.418  HIDReceiverThreadProc 线程终止... [697、U2A_ApiClass.cpp]
2019-05-28 17:03:37.448  CallbackThreadProc 线程终止... [423、U2A_ApiClass.cpp]
2019-05-28 17:03:37.448  返回值0 [1336、TI_USB2ANY.CPP]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    感谢您的查询。 看起来您使用的是来自 USB2ANY 的3、3V VDD。 在这种情况下、基准分频器必须打开、以便可以保持数据表中提到的 VDD 和 REF 之间所需的余量。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam、Sahu
    精密 DAC 应用工程师