Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84, AFE5809, DAC3484
主题中讨论的其他器件:DAC34H84、 AFE5809、 DAC3484
在读取 TSW1400/DAC34H84电路板组合上数十个不同(绝望)的支持请求后、我仍然无法从 DAC34H84电路板获得最基本的输出。 由于我打算在低频下使用 DAC、因此我在所有通道上安装了引脚兼容的低频微型电路变压器。
我假设使用内部时钟(DAC JP5引脚2-3 -是否需要对跳线进行任何其他更改?) 以生成1MHz DAC 输出方波、正弦波、斜坡... 波形输出-任何可获得基本输出以确认电路板组是否正常工作的东西(在需要的情况下、我将 AFE5809 EVM 连接到 TSW1400、工作正常)。
您能否为我提供一个分步示例(可能包括相关文件)、以非常简单地确认电路板组是否正常工作(即使只有一个通道)?
似乎不清楚某些 DAC34H84配置文件示例所在的位置(而不是 DAC3484示例)。
我不确定何时引用 DAC3484与 DAC34H84相关的内容和不相关的内容。
至于 DAC3484/DAC34H84 GUI 的说明、我似乎无法找到一个完整的参考、在单个文档中解释各种设置。