This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84EVM:TSW1400 DAC34H84

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84, AFE5809, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805452/dac34h84evm-tsw1400-dac34h84

器件型号:DAC34H84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC34H84AFE5809DAC3484

在读取 TSW1400/DAC34H84电路板组合上数十个不同(绝望)的支持请求后、我仍然无法从 DAC34H84电路板获得最基本的输出。 由于我打算在低频下使用 DAC、因此我在所有通道上安装了引脚兼容的低频微型电路变压器。

我假设使用内部时钟(DAC JP5引脚2-3 -是否需要对跳线进行任何其他更改?) 以生成1MHz DAC 输出方波、正弦波、斜坡... 波形输出-任何可获得基本输出以确认电路板组是否正常工作的东西(在需要的情况下、我将 AFE5809 EVM 连接到 TSW1400、工作正常)。

您能否为我提供一个分步示例(可能包括相关文件)、以非常简单地确认电路板组是否正常工作(即使只有一个通道)?

似乎不清楚某些 DAC34H84配置文件示例所在的位置(而不是 DAC3484示例)。  

我不确定何时引用 DAC3484与 DAC34H84相关的内容和不相关的内容。

至于 DAC3484/DAC34H84 GUI 的说明、我似乎无法找到一个完整的参考、在单个文档中解释各种设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    按照用户指南的第3.4和3.4节作为分步指南的基础。

    您需要从目录中加载以下文件:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC348x\EVM Configuration File Released

    用户指南中介绍了您需要了解的有关 EVM 主要差异的所有信息。 除了速度和通道数差异外、下面还介绍了 EVM 时钟设置

    如果存在其他特定问题、请告知我们