This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:PPG 关闭且仅 ECG 以256s/秒的速度运行时的功耗

Guru**** 2771045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805804/afe4900-power-consumption-when-ppg-is-off-and-only-ecg-is-running-at-256s-sec

器件型号:AFE4900
主题中讨论的其他器件:ADS1293

从 ADS1293迁移过来、因为功耗太高、无法 实现具有或不具有 PPG 的低功耗 ECG AFE 1-2通道。

您能否查看当 PPG 关闭且只有 ECG 以256s/秒的速度运行时、AFE4900的功耗是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

    最棒的

    Alex