Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, AFE4900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4900 主题中讨论的其他器件:ADS1293、
从 ADS1293迁移过来、因为功耗太高、无法 实现具有或不具有 PPG 的低功耗 ECG AFE 1-2通道。
您能否查看当 PPG 关闭且只有 ECG 以256s/秒的速度运行时、AFE4900的功耗是多少?
谢谢!