This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:我们可以在项目中使用 ADS8681吗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, ADS8688, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801082/ads8681-can-we-use-the-ads8681-in-the-project

器件型号:ADS8681
主题中讨论的其他器件: ADS8688ADS8588S

降级:

客户在其64通道 ADC 板中使用 ADS8681。

 步进信号开关输入有64个通道信号、开关时间为1us。

我们可以在项目中使用 ADS8681吗? 还是要提供其他 PN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    1. ADS8681的主要优势之一 是它可以编程为接受多种不同的输入电压范围。 此外、它还支持宽输入电压(例如、在单个3V 数字电源和5V 模拟电源上为+/-12.288V)。 这就是您使用此器件的原因吗?
    2. 两个输入范围相似的器件是 ADS8688 (多路复用)和 ADS8588 (同步采样)。
    3. 选择此器件时、我有一个问题需要考虑开关时间为1µs μ s 的输入信号。 这是否意味着您要将1µs 阶跃数字化? 我的问题是1Msps 采样率是否足以满足您的应用需求? 我想我可能需要有关您尝试数字化的内容的更多信息、以了解您是否可以使用1Msps 转换器。

    此致、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    我还有一些关于您的应用的问题。  请帮助我们回答以下问题:

    1. 终端设备详细信息
    2. 输入振幅电平
    3. 64通道–是否同时捕获所有通道?
    4. 每个通道是否相互隔离?
    5. 输入波形是什么?ADC 的预期结果是什么?
    6. 性能规格(如果有)。

    此致、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

    感谢您的支持、请。 请参阅以下详细信息:

    您选择此器件时、我有一个问题需要考虑开关时间为1µs μ s 的输入信号。 这是否意味着您要将1µs 阶跃数字化? 我的问题是1Msps 采样率是否足以满足您的应用需求? 我想我可能需要有关您尝试数字化的内容的更多信息、以了解您是否可以使用1Msps 转换器。

    幸运:不、客户希望切换通道、采样保持在0.1uS 内保持稳定。

    2.终端设备详细信息

    幸运的是:客户只能设计 ADC 采集和传输到 FPGA。 在 FPGA 之后、这些数据将由 CPCI104连接器发送到其他主板 


    输入振幅电平

    幸运: +/-5V 或0~5V


    4.64通道–是否同时捕获所有通道?

    幸运的是 、它们将由 ADG506进行切换、只有一个通道被捕获到 ADC。


    5.每个通道是否相互隔离?

    幸运:是的、某些通道的振幅电平将 为+/-5V、而其他通道 的振幅电平 将 为0~5V。

    如有任何疑问,请联系。 请随时告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    ADS8681无法在1us 内稳定。  该器件具有内部15kHz 低通滤波器、这是一个大约10.6us (1/(2 * pi*15kHz)=10.6us)的群延迟。

    ADS8688是一款非常相似的 COR ADC、但器件上包含多路复用器。  但是、对于该器件、每个通道复制一个放大器和相关滤波器。  因此、该器件不会存在与分立式多路复用器相关的趋稳问题。  这可能是您的最佳选择。

    ADS8588S 还具有与 ADS8681相似的 COR ADC。  但是、该器件为每个通道提供一个 ADC、它们都将同时进行转换。  因此、如果您使用 ADS8588S 的多个副本、理论上可以一次测量多个不同的通道(无多路复用器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Art Kay:
    非常感谢您的建议、我和客户交谈过、还有一个重要的需求是转换速率至少为1MSPS。
    您能帮您提供更多建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lian Wu、

    遗憾的是、ADS8688的最大采样率为500kHz。  由于客户无法使用此解决方案、他们的最佳解决方案可能是构建分立式解决方案。  下面显示了两个选项。  一种选择是使用单个低电压电源和衰减。  此选项具有相对较低的输入阻抗。  另一个选项使用+/-15V 电源和低电压电源。  此选项具有高输入阻抗。  如果客户对这些选项感兴趣、请告诉我哪一个、我们可以根据客户的建议调整电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Art Kay:
    好的、我和客户讨论过它。
    如果有任何更新、我会告诉您!