This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:SCLK 最大频率

Guru**** 2551030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804569/ads1278-sclk-maximum-frequency

器件型号:ADS1278

根据数据表中 SPI 格式时序规范表中显示的最小 t_SCLK、 ADS1278 SCLK 频率似乎被限制在主时钟频率。

这是硬性限制、还是只是为了获得最佳性能而推荐的限制? 如果 f_SCLK 快于 f_CLK、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    这应视为硬性限制。 如果超过此限制 f_SCLK>f_CLK、器件可能会在实验中工作、但您将面临因器件变化而在生产中看到 SPI 通信故障的风险。 此外、不能保证任何其他规格、为了获得最佳性能、f_SCLK/f_clk 的比率应限制为1、1/2、1/4、1/8等

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Keith 的确认。

    将会