请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我想在 MMB0 REve 上使用 ADS1299-EEG-FE-PDK 修订版 A。 安装很复杂、但现在我有了软件。
当我运行它时、它会启动"读取寄存器"。 它很长(大约10分钟),但当它完成时,我单击“Acquire”(采集),此时将显示此错误消息:
错误代码6004出现错误
lib1299.lvlib:check_styx_err.vi
无法获取 fid /ads1299evm/data
完成呼叫链:
lib1299.lvlib:check_styx_err.vi
lib1299.lvlib:lvstyx_write_path.vi
ADS1299EVM_Main.vi
我已经使用不同的测试点完成了电源测试。 我的跳线配置是数据表第6页中的默认配置、J12也会跳过。
是否有人知道如何解决? 我已经阅读了很多关于它的主题、但对我来说什么都不起作用... 我的 PC 在 Windows 10上运行、带有 Service Pack 1。
谢谢!
此致