This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:代码6004出现 PDK 错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804493/ads1299-pdk-error-with-code-6004

器件型号:ADS1299

您好!

我想在 MMB0 REve 上使用 ADS1299-EEG-FE-PDK 修订版 A。 安装很复杂、但现在我有了软件。

当我运行它时、它会启动"读取寄存器"。 它很长(大约10分钟),但当它完成时,我单击“Acquire”(采集),此时将显示此错误消息:

错误代码6004出现错误

lib1299.lvlib:check_styx_err.vi

无法获取 fid /ads1299evm/data

完成呼叫链:

  lib1299.lvlib:check_styx_err.vi

  lib1299.lvlib:lvstyx_write_path.vi

  ADS1299EVM_Main.vi

我已经使用不同的测试点完成了电源测试。 我的跳线配置是数据表第6页中的默认配置、J12也会跳过。

是否有人知道如何解决? 我已经阅读了很多关于它的主题、但对我来说什么都不起作用... 我的 PC 在 Windows 10上运行、带有 Service Pack 1。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    有几个帖子具有相同的问题-所有电源是否读取了正确的电压? 这些电压是否达到 ADS1299的引脚? 您能在默认数据速率下看到/DRDY 脉冲吗?

    如果不是电源问题、则很可能是安装问题。 EVM 是否正确枚举为 MMBO (NI-VISA)?

    从第一篇文章"它运行良好、但我不知道原因。 但我提到了一点、我使用 win10操作系统实现它。 这对某人来说可能是一个好消息。 我按照说明操作、首先安装 ADS1299软件、然后将 USB 线插入笔记本电脑。 最重要的是禁用驱动程序签名验证,可能不需要重新安装 libusb-win32-bin-1.2.6.0。 只需安装 NI_VISA。 正如 Saad Souabni 所说,通过 e2e.ti.com/.../656505链接 。 一些步骤将被简单省略。 至少我非常感谢每个人、谢谢你们。"

    如果软件出现问题,我建议您卸载所有内容,并使用管理员权限重新安装所有内容。 此外,请确保您的防病毒软件不会阻止安装。

    e2e.ti.com/.../688076
    e2e.ti.com/.../547986
    e2e.ti.com/.../618508
    e2e.ti.com/.../734908