请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4900EVM 您好!
我购买了 AFE4900EVM、遇到了两个问题:
1) 1)我需要用于 Windows10操作系统的 USB 驱动程序、目前我正在 Windows 7上运行它。
2) 2)我无法捕获任何 PPG 信号、我更新了固件部分、但它仍然无法正常工作、您能否向我发送另一个可以使用的固件?、我使用了"AFE4900EVMFWSRC-v1.0-windows-installer"、LED 不闪烁、它们都已正常打开、对吗?
此致
Shurooq