This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE4900EVM - USB 驱动程序和固件问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804015/afe4900evm-afe4900evm---usb-driver-and-firmware-issues

器件型号:AFE4900EVM

您好!

我购买了 AFE4900EVM、遇到了两个问题:

1) 1)我需要用于 Windows10操作系统的 USB 驱动程序、目前我正在 Windows 7上运行它。

2) 2)我无法捕获任何 PPG 信号、我更新了固件部分、但它仍然无法正常工作、您能否向我发送另一个可以使用的固件?、我使用了"AFE4900EVMFWSRC-v1.0-windows-installer"、LED 不闪烁、它们都已正常打开、对吗?  

此致

Shurooq  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shurooq、您好!

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我刚才这样做了,感谢你的答复。 问题解决后、我会通知您。

    此致

    Shurooq