请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1262 你(们)好
我们需要获取多个数据、并在50Hz 的同步时钟下设置多个 DAC。 为此、我们希望生成中央时钟(例如7.34MHz)并为 ADS1262计时。
现在、我们需要了解基于这种中央生成的时钟的 ADS1262的确切生成数据速率。
我们如何计算它? 我们可以从输入时钟(例如7.34MHz)开始、这将被8分频(始终在 ADS1262内部)、而不是取决于 ADS1262的设置吗?
(见第45、9.3.9和9.3.9页)
内部数字滤波器怎么样?
谢谢
BR
Silvano