This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:单板上三个 ADC12DJ3200的接地端

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828, LMX2582, TIDA-01028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800716/adc12dj3200-grounding-for-three-adc12dj3200-on-single-board

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2582TIDA-01028

尊敬的 TI:

我们在设计中使用了三个 ADC12DJ3200。

在 ADC12DJ3200的评估板中、所有组件(即 ADC12DJ3200、LMK04828、LMX2582和所有稳压器)均使用单个接地。

但在使用两个 ADC12DJ3200的 TI TIDA-01028设计中、使用了单独的接地端、例如一个接地端用于模拟前端、另一个接地端用于 稳压器、另一个接地端用于 ADC、LMK、LMX 等组件

所有接地均使用零欧姆电阻器进行连接。

我听说有时单独接地会比使用单一统一接地层产生更多的问题。

TI 对我们应用的接地方案有何看法?

谢谢、

Lalit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    我建议使用单一统一接地层系统(多个接地层)、而不会拆分设计中的所有 ADC 和时钟器件。
    应进行元件放置和信号路由、以使噪声较大的电路和信号远离对噪声更敏感的器件和信号。
    特别是、应路由模拟输入信号和输入时钟、以便将其与系统运行时可能切换的其他时钟、数据输出和逻辑控制信号隔离。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我们还可以在设计中为开关稳压器和 LDO 使用相同的接地端吗?
    也就是说,我们是否可以为所有组件(ADC、PLL、稳压器)使用一个单一的统一接地(不将接地层分为 AGND、DGND 或 PGND)?

    谢谢、
    Lalit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    是的、所有器件都采用单个接地。
    请遵循数据表中列出的所有器件的布局指南、以提供最佳性能并最大程度地降低到其他元件的传输/耦合噪声。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、
    感谢您的建议。


    Lalit