Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828, LMX2582, TIDA-01028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200 主题中讨论的其他器件: LMK04828、 LMX2582、 TIDA-01028
尊敬的 TI:
我们在设计中使用了三个 ADC12DJ3200。
在 ADC12DJ3200的评估板中、所有组件(即 ADC12DJ3200、LMK04828、LMX2582和所有稳压器)均使用单个接地。
但在使用两个 ADC12DJ3200的 TI TIDA-01028设计中、使用了单独的接地端、例如一个接地端用于模拟前端、另一个接地端用于 稳压器、另一个接地端用于 ADC、LMK、LMX 等组件
所有接地均使用零欧姆电阻器进行连接。
我听说有时单独接地会比使用单一统一接地层产生更多的问题。
TI 对我们应用的接地方案有何看法?
谢谢、
Lalit