This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:内部三阶 LPF 频率响应。

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/802625/ads8588s-internal-3rd-order-lpf-frequency-response

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件: ADS8588H

您好!

 

我有一个 ADS8588S 和 H 的请求

在这些数据表中、内部三阶 LPF 的频率响应图如下所示。

 

 

此图未显示超过20kHz 的输入频率。

我想确认该图的输入频率为80KHz。 是可用的吗?

 

此外、我相信 ADS8588S 和 H 的 LPF 响应是相同的。

对吧?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我们没有80kHz 频率的数据、80kHz 时的衰减应该非常大、因为对于 PM10、BW (-3dB)仅为24kHz、而对于 PM5输入范围、带宽为16kHz。 对于 PM10、在该 ADC 上为该 LPF 捕获的最大频率约为30kHz、对于 PM5、为20kHz。

    ADS8588S 和 ADS8588H 在 LPF 上具有相同的响应。

    谢谢。

    此致、

    戴尔