This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:如果在使用具有烧毁电流的多通道模式时更改输出数据速率、则输入信号发生变化

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800442/lmp90100-input-signal-changes-if-output-data-rate-is-changed-while-using-multichannel-mode-with-burnout-currents

器件型号:LMP90100
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

我正在使用 ScanMode3:一个或多个通道连续扫描、具有 Burnout 电流、并使用4个通道进行转换。 当我打开烧毁电流并将 ODR 从13SPS 更改为26SPS 时、SIG+和 SIG-之间的电压增加了几乎0.5mV、因此测试计数发生变化(在该电平下保持稳定)。 当 ODR 从53 SPS 增加到241 SPS 时、信号电压和测试计数增加3倍。 因此、信号电压会随着输出数据速率的增加而增加、因此测试计数会增加。 当我关闭烧毁电流时、它工作正常。 此问题能否得到解决、或者这是它的工作方式吗?

此致、

那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    今天我没有时间回答您的问题-下周我将首先看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路设计或烧毁电流是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naman、

    您是否有机会评估 ADS124S08?

    我认为、当 ODR 发生更改且数字滤波器复位时、烧毁电流会流经意外的路径、这可能会导致该偏移。

    9.3.7.1后台校准
    后台校准是持续确定偏移和增益校准系数并将其应用于输出代码的过程,以最大程度地减小 LMP90xxx 的偏移和增益误差。 后台校准是 LMP90xxx 中内置的一项功能、可由硬件自动完成、而不会中断输入信号。 四个差分通道 CH0-CH3、每个通道都有其自己的增益和 ODM、可进行校准以提高精度。

    9.3.7.1.2使用后台校准


    执行校准后问题是否仍然存在?

    或者、如果在切换 ODR、然后重新启用烧毁电流之前禁用烧毁电流、问题是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我不使用后台校准。 但是、我在读取 ADC 转换数据时会连续检查偏移和增益寄存器、当我更改 ODR 时、它们不会改变。 而且我不会在移动中更改网上解决,我会将其固定。 正是我通过用新值刷写代码来更改 ODR、并且在写入所有 ADC 设置后启用烧毁电流。 它实际上是输入信号、当我使用万用表检查它时、它会发生变化。 这种情况很奇怪、因为它永远不会发生、并且在禁用烧毁电流的情况下工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    因此、您重新写入寄存器以更改 ODR、并且输入信号按预期输出。 然后您启用烧毁电流、信号发生器输出之间的偏移根据 ODR 增大?

    这听起来像是受烧毁电流影响的信号发生器存在问题。 向输入端添加缓冲放大器可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在2个通道上使用单个应变仪、正是由于这个原因、我遇到了问题。 问题现已解决。