请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP90100 主题中讨论的其他器件:ADS124S08
我正在使用 ScanMode3:一个或多个通道连续扫描、具有 Burnout 电流、并使用4个通道进行转换。 当我打开烧毁电流并将 ODR 从13SPS 更改为26SPS 时、SIG+和 SIG-之间的电压增加了几乎0.5mV、因此测试计数发生变化(在该电平下保持稳定)。 当 ODR 从53 SPS 增加到241 SPS 时、信号电压和测试计数增加3倍。 因此、信号电压会随着输出数据速率的增加而增加、因此测试计数会增加。 当我关闭烧毁电流时、它工作正常。 此问题能否得到解决、或者这是它的工作方式吗?
此致、
那曼