This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085-Q1:DAC104S085-Q1是否可以同时处理4个通道60Hz~25KHz 波形?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC104S085-Q1, TLV5627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800456/dac104s085-q1-may-dac104s085-q1-can-process-4-channels-60hz-25khz-waveform-at-the-same-time

器件型号:DAC104S085-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV5627

你(们)好,先生  

 DAC104S085-Q1可以  同时处理4个通道60Hz~25KHz 波形吗?  

来自 MCU 输入的源。  

如果我们还为这种应用提供8个通道?

                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    感谢您的查询。 在最坏的情况下、DAC104S085-Q1可能的最大更新速率为1.8MHz 1/(t_SYNC+t_SS+t_CFSR)。 如果我们将其除以4、则假设每个通道单独写入、则更新速率为每通道453kHz。 现在、输出波形的频率将取决于其中有多少点。 例如、如果您有一个10点正弦波、则可以在每个通道上生成45kHz 频率的波形。 对于25kHz 正弦波、您可以得到18个点。 这是从数字方面。 然而、输出频率将主要受稳定时间的限制。 该器件在最坏情况下的稳定时间为6uS。 要生成25kHz 正弦波、每个周期只能有6个点。 如果您认为可以、您可以继续。 或者、您需要使用更短的趋稳时间器件、如 TLV5627。

    您可以观看此培训视频、了解有关更新速率的更多详细信息:

    training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    我对 DAC 有一些问题:
    如果 DAC 输出为2表示60Hz、而1表示25KHz、那么25KHz 可以具有多少个点?
    2.如果 DAC 产生60Hz 频率、您是否有谐波仿真报告?


    此致、
    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    假设60Hz 波形有"x"个点、即两个通道有"2x"个点。 您可以使用"y"点数实现25kHz。

    假设更新速率为1.8MHz、这是我在上一篇文章中计算得出的。 这样、您就可以得到1.8MHz/25kHz = 72点。 当您有3个通道时、虽然您不是始终更新所有通道、但最大更新速率将为1.8MHz/3 = 600kHz。 在此速率下、25kHz 波形的频率为600kHz/25kHz = 24个点。 您需要在不干扰25kHz 波形更新速率的情况下更新这两个通道(这就是为什么要更新1.8MHz/3)。 但是、如果您可以容忍60Hz 信道之间的微小临时间隔、并在相邻周期内逐个更新、则可以获得1.8MHz/2 = 900kHz 的更好更新速率。 对于25kHz 波形、这将为您提供900kHz/25kHz = 36点。

    该 DAC 的 THD 数据仅在10kHz 时可用、而不是在60Hz 时可用。 但值可能接近。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Uttam、

    感谢您的快速回复。 它解决了我的问题。

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    请单击"已解决"按钮、以便正确关闭该主题。

    此致、
    Uttam