This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
DAC104S085-Q1可以 同时处理4个通道60Hz~25KHz 波形吗?
来自 MCU 输入的源。
如果我们还为这种应用提供8个通道?
令人很烦
您好、先生、
我对 DAC 有一些问题:
如果 DAC 输出为2表示60Hz、而1表示25KHz、那么25KHz 可以具有多少个点?
2.如果 DAC 产生60Hz 频率、您是否有谐波仿真报告?
此致、
Roger
您好、Uttam、
感谢您的快速回复。 它解决了我的问题。
此致、
Roger