请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8363 您好!
在 ADS8363上、我的客户看到2.5V 偏置负侧的信号代码接近饱和、即使输入信号远不接近饱和电平。 当由5V 电源和2.5V 中点偏置电源供电并配置为差分输入时、该器件处于高温(>40°C)。
我们过去是否见过这种行为?
感谢您的任何建议。
-Sal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.