This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:在40C 以上运行时出现问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801615/ads8363-issues-with-operation-above-40c

器件型号:ADS8363

您好!

在 ADS8363上、我的客户看到2.5V 偏置负侧的信号代码接近饱和、即使输入信号远不接近饱和电平。  当由5V 电源和2.5V 中点偏置电源供电并配置为差分输入时、该器件处于高温(>40°C)。  

我们过去是否见过这种行为?

感谢您的任何建议。

-Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、

    不是、这不是 ADS8363的预期结果、请查看您是否可以获得它们与 ADS8363通信的一些屏幕截图-这里似乎存在一些潜在的计时问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是处理器目前存在的问题。 现在关闭此帖子。