Other Parts Discussed in Thread: AFE4400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400 大家好、我正在使用 afe4400执行一个项目、使用 DCM03传感器测量手指的 PPG 信号、但在大多数情况下、该信号非常差。
那么、我进行测试。 我每30秒将 IR 和红色 LED 的 LED 电流从5增加10 我发现直流信号不会随着电流的增加而增加。 光电二极管似乎 已饱和。 但 LED 灯头非常小(小于50mA * 15/256) ,我无法为 afe4400选择较小的电流(仅限满量程50mA)。
请帮帮我。 谢谢你。