This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:使用具有 DCM03传感器的 afe4400进行反射时、PPG 信号非常差

Guru**** 2582305 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799942/afe4400-ppg-signal-is-very-bad-by-reflection-using-afe4400-with-dcm03-sensor

器件型号:AFE4400

大家好、我正在使用 afe4400执行一个项目、使用 DCM03传感器测量手指的 PPG 信号、但在大多数情况下、该信号非常差。

那么、我进行测试。 我每30秒将 IR 和红色 LED 的 LED 电流从5增加10 我发现直流信号不会随着电流的增加而增加。 光电二极管似乎 已饱和。 但 LED 灯头非常小(小于50mA * 15/256) ,我无法为 afe4400选择较小的电流(仅限满量程50mA)。  

请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、清云、

    当您说信号很差时、它看起来是什么样的? 是所有环境信号、还是有一些 PPG 信号。 如果您可以共享原始数据、那将大有帮助。
    以下控件将帮助您减少信号链的饱和。
    1)减少增益(即 RF_LED)以及第二级增益。
    2) 2)降低 LED 电流
    3) 3) AMBDAC 以抵消直流电

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复,我的问题已经得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、

    我还有另一个问题要问你。 我想使用 AMBDAC 功能来减少环境光分量。 我应该多久更改一次消除电流? 每次采样时间或一段时间对环境直流求平均值时更改它?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、清云、

    如果环境光为低频、则获取少量样本的平均值并对其进行校正就足够了。 这也减少了 MCU 上的开销。
    而对于快速环境、您必须非常频繁地校正、并且 MCU 会产生开销。
    我建议您可以尝试这两种方法、并选择最适合您的方法。

    此致、
    Prabin