请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8588S 主题中讨论的其他部件:ADS8588H、 ADS8568
大家好、
客户使用了 ADS8588。 在进行多通道采集时、采样率为200KSPS。
由于 ADS8588的内部集成前端在处理输入信号时具有几十微秒的延迟、因此会影响对所采集信号的响应、不符合我们的设计。
是否有任何方法可以解决前端延迟问题? TI 产品中包含 ADS8588H 和 ADS8588S。 客户使用的是 ADS8588S。 ADS8588H 在这个问题上是否有任何改进、或者只是采样率增加到500KSPS? 是否有改进计划? 是否建议使用任何替代芯片来解决延迟问题?
谢谢。