This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, ADS8588S, ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801439/ads8588s-issue-for-ads8588

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他部件:ADS8588HADS8568

大家好、

客户使用了 ADS8588。 在进行多通道采集时、采样率为200KSPS。

由于 ADS8588的内部集成前端在处理输入信号时具有几十微秒的延迟、因此会影响对所采集信号的响应、不符合我们的设计。

是否有任何方法可以解决前端延迟问题? TI 产品中包含 ADS8588H 和 ADS8588S。 客户使用的是 ADS8588S。 ADS8588H 在这个问题上是否有任何改进、或者只是采样率增加到500KSPS? 是否有改进计划?  是否建议使用任何替代芯片来解决延迟问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annie、

    在±10V 范围内、ADS8588的延迟为13us。 该延迟与24kHz 滤波器的带宽直接相关。 该滤波器无法关闭、因此无法消除延迟。 您提到的其他类似器件也具有来自内置内部滤波器的这种延迟。 一些客户在产品制造过程中测量此延迟、并校准结束(即以数学方式补偿延迟)。
    ADS8568是一种替代器件。 该器件支持510ksps 时高达±12V 的范围、并且没有内部滤波器。 但是,该器件确实需要高电压输入电源(HSVDD = 15V,HSVSS =-15V,AVDD = 5V,DVDD = 4.4V)。 我将就其他选项与您脱机联系。

    此致、

    艺术