This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:与 DAC38RF89同步

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC38RF89, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/801071/adc12dj3200-synchronization-w-dac38rf89

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89LMK04832

您好!

我们将使用 ADC12DJ3200 (时钟频率为2.45GHz)和4个 DAC38RF89 (时钟频率为350MHz、在内部转换为2.45GHz)来关闭该设计。

由于我们要同步所有四个 DAC 传输(和 ADC 接收)、因此我们是否应匹配以下各项的跟踪长度:

  • LMK04832和所有转换器之间的时钟和 SYSREF 网络长度?
  • 转换器之间的 JESD 通道长度?

目前、我们计划:

  • 在相同类型的转换器之间均衡 SYSREF 和时钟。
  • 尽管将差值保持在320PS 以下、但应使转换器之间的 JESD 信号不相等。

关于 SYSREF 和 CLK、我们可以从 LMK 更改相位、但我们仅在需要时才使用此功能。  

这对于同步是否合适、或者我们是否需要考虑其他因素/更多?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我们将查看您的问题、并将很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    您提到的所有内容都是应该如何完成的。 确保 JESD 串行器/解串器通道的 P/N 迹线差异 为+/-5mil (0.127mm)或更低。

    此致、

    Jim