Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293EVM 主题中讨论的其他器件: ADS1293
您好!
我想向您询问 ADS1293EVM 的问题。 我尝试通过 SPI 将 ADS1293与 Arduino Uno 连接。 因此、根据 TI 的建议、我移除了电阻器 R25、R26、R28来禁用 MSP430。 该电路板由连接了 JP2和 JP3的 USB 供电。 首先、有一些数据已经存在一段时间、但现在、没有反应的零平坦线。 我尝试确认电路板在 ADS 软件中仍然工作、并且电路板已连接、但出现错误。 我也尝试恢复电路板、但仍然无法正常工作。 似乎电路板未采集任何数据。
您对如何处理这种情况有任何经验吗? 可能是由于电阻器造成的? 请提供任何意见。
谢谢、
Daniel