This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678EVM:读取 DAC7678上的输出电压

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, DAC7678EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799847/dac7678evm-reading-output-voltages-on-dac7678

器件型号:DAC7678EVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

我将使用 TMS320F28377S 作为 I2C 主控制器来连接 DAC7678EVM。 我正在写入一个字节序列来为 DAC 通道上电并向其写入一个值

DAC 从器件地址:0x48

加电命令和访问字节:0x40

数据字节:MSB:0x00 LSB:0x20   (为 DAC 通道 A 加电)

写入命令和访问字节:0x30  (写入 DAC 通道 A 并更新单个通道)

数据字节:MSB:0xF0 LSB:0x00 (值应对应于3.840V)

万用表读数显示 DAC 通道 A (J1.2)上的预期值为3.842V、但是所有其他 DAC 通道设置为大约2.05V 的中量程读数

我将第二个序列更改为

写入命令和访问字节:0x20  (写入 DAC 通道 A 并更新所有通道)

数据字节:MSB:0xF0 LSB:0x00 (值应对应于3.840V)

我在万用表上获得了相同的读数。 是否需要此行为? 我不确定所有其他通道输出为什么显示2.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruta、

    感谢您的查询。 请上传 I2C 模式的示波器截图吗?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam、您好、感谢您的回复。

    我正在使用协议分析器来监控 I2C 模式。  图片如下:

    为 DAC 通道 A 加电序列(请参阅时序数据)

    2.向通道 A 写入电压电平(0xF0 =约3.840V)并更新通道 A (单独的软件 LDAC)

    3.为通道 A 加电(模式与1相同)

    4、向通道 A 写入电压(0xF0 = 3.840V)并更新所有通道(全局软件 LDAC 命令/访问字节)

    加电/写入/更新模式是否有问题? 我可以在通道 A 模拟输出(DAC7678EVM 上的引脚 J1.2)上看到正确的电压 、但是所有其他通道 B-G 显示2.050V 输出。

    在这种情况下、是否有预期的特定加电和更新序列?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意了 EVM 上的 RSTSEL 引脚的浮动配置。