主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、
我将使用 TMS320F28377S 作为 I2C 主控制器来连接 DAC7678EVM。 我正在写入一个字节序列来为 DAC 通道上电并向其写入一个值
DAC 从器件地址:0x48
加电命令和访问字节:0x40
数据字节:MSB:0x00 LSB:0x20 (为 DAC 通道 A 加电)
写入命令和访问字节:0x30 (写入 DAC 通道 A 并更新单个通道)
数据字节:MSB:0xF0 LSB:0x00 (值应对应于3.840V)
万用表读数显示 DAC 通道 A (J1.2)上的预期值为3.842V、但是所有其他 DAC 通道设置为大约2.05V 的中量程读数
我将第二个序列更改为
写入命令和访问字节:0x20 (写入 DAC 通道 A 并更新所有通道)
数据字节:MSB:0xF0 LSB:0x00 (值应对应于3.840V)
我在万用表上获得了相同的读数。 是否需要此行为? 我不确定所有其他通道输出为什么显示2.05V