请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7828 大家好、
使用此 ADS7828 IC 进行新开发。 我使用 VCC 作为3.3VDC、因此内部 Vref 选择(即2.5V)。
是否可以在所有模拟通道中为模拟输入提供高达 VCC 的电压、还是应将其限制为 Vref?
(例如、尽管 Vref 为2.5V、我仍将在所有模拟通道中提供3.3V 电压)
我计划将其用于 NTC 热敏电阻传感器测量、因此模拟通道中的最大预期电压为3.3V。
请告知限制
REG、
巴拉