This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:Ananlog 输入限制。

Guru**** 2983450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799094/ads7828-ananlog-input-limitation

器件型号:ADS7828

大家好、

使用此 ADS7828 IC 进行新开发。 我使用 VCC 作为3.3VDC、因此内部 Vref 选择(即2.5V)。

是否可以在所有模拟通道中为模拟输入提供高达 VCC 的电压、还是应将其限制为 Vref?

(例如、尽管 Vref 为2.5V、我仍将在所有模拟通道中提供3.3V 电压)

我计划将其用于 NTC 热敏电阻传感器测量、因此模拟通道中的最大预期电压为3.3V。  

请告知限制

REG、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输入范围由基准电压决定、因此、如果您要测量3.3V 的输入信号、但 Vref 仅为2.5、则无法测量任何高于2.5V 的电压
    我建议使用外部3.3V 电压基准。
    对于该器件、VCC 不决定输入范围、但请注意、Vref 不应高于 VCC。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的澄清。  

    该 IC 支持外部 Vref 电压听起来不错。  

    因此,经验法则是 Vref 不应超过 VCC,输入应限制为使用.r.t Vref。

     

    REG、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我很高兴这对我们有所帮助