大家好、
我有一个具有 ADS1299 (8通道版本)的定制板。 我使用 SPI_MODE1和10MHz 时钟速率。 要查看、我已经做了什么、我在示波器上检查 SPI 时钟和/DRDY 信号。
问题是我想停止/DRDY 信号:它是我的中断源、因此我也尝试了 SDATAC 和 STOP 命令、但没有成功。 在示波器上、我看到数据就绪。
为了验证我的通信、我将数据速率设置为2kSPS (而不是默认的250SPS)、然后读回寄存器、似乎可以正常工作:CONFIG1寄存器包含正确的值、在示波器上、我还可以看到具有新频率的/DRDY 信号。
有人能帮我吗?我错过了什么?
此致、
Norbert