This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:无法禁用/停止数据就绪信号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/800366/ads1299-cannot-disable-stop-data-ready-signal

器件型号:ADS1299

大家好、

我有一个具有 ADS1299 (8通道版本)的定制板。 我使用 SPI_MODE1和10MHz 时钟速率。 要查看、我已经做了什么、我在示波器上检查 SPI 时钟和/DRDY 信号。

问题是我想停止/DRDY 信号:它是我的中断源、因此我也尝试了 SDATAC 和 STOP 命令、但没有成功。 在示波器上、我看到数据就绪。

为了验证我的通信、我将数据速率设置为2kSPS (而不是默认的250SPS)、然后读回寄存器、似乎可以正常工作:CONFIG1寄存器包含正确的值、在示波器上、我还可以看到具有新频率的/DRDY 信号。

有人能帮我吗?我错过了什么?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    感谢您发帖。

    START 引脚的状态是上拉至 DVDD 还是下拉至接地?

    为了通过 SPI 命令(STOP = 0Ah)停止/DRDY 脉冲、您必须将 START 引脚保持在低电平。 有关更多信息、请参阅数据表的第9.4.1和9.5.3.5节。

    SDATAC 命令对/DRDY 引脚没有影响。 此命令仅用于退出 RDATAC 模式并停止新转换加载到 ADC 的输出移位寄存器中。 发出 SDATAC 后、该器件将接受其他命令、包括寄存器读取和写入、同时 Δ-Σ 调制器继续转换。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 我将 START 引脚悬空。