This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:DDR/QDR LVDS 接口的引脚定义

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM, ADS42LB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799500/ads42lb69-pin-definition-for-ddr-qdr-lvds-interface

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: ADS42LB49

大家好、

我的客户对引脚定义有疑问。 在数据表 P.4和 P.6中、我们可以看到 DDR/QDR LVDS 接口的不同引脚定义。 但是、TI 仅建议1个完整 P/N。 我是否可以知道客户在使用 ADS42LB69IRGCR 时应参考哪些引脚配置。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我会让他们使用第4页上所示的引脚排列。 如果他们计划使用 QDR 模式、他们将不会在 NC 引脚上有任何连接、如第6页所述。 这就是我们在 ADS42LB69EVM 原理图上执行该操作的方式。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    客户想知道如何识别 ADS42LB49的差异? 作为数据表、ADS42LB49支持一个 PN、但引脚分配定义不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    该器件可在两种输出数据模式下运行、即 DDR 或 QDR。 如果客户计划使用 DDR 模式、他们将使用数据表第5页中显示的引脚排列。 如果他们计划使用 QDR 模式、而该模式使用较少的输出数据引脚、则他们将使用数据表第6页中显示的引脚分配。 不确定这是什么令人困惑。

    此致、

    Jim