Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, DAC7760, CC3220SF, DAC104S085, DAC60504, DAC61408, OPA188, OPA462, DAC60004, OPA552
主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL、 CC3220SF、 DAC104S085、 DAC60504、 DAC61408、 OPA188、 OPA462、 DAC60004、 OPA552
大家好、我将使用 TI 的 Wi-Fi 板 CC3220SF-launchxl
我正在使用 HTTP Wi-Fi Web 服务器示例、我希望使用 MCU 来控制 DAC 输出。
由于 CC3220 MCU 不支持 DAC、我计划从 TI 购买4通道 DAC。
使用 DAC 时、我将尝试创建它
- 4个双相脉冲(最小脉宽= 10μs μ s、最大脉冲频率= 4kHz)
我将尝试在每个通道上连接一个无源高通滤波器、以便创建一个双相脉冲。
之后、滤波脉冲将馈送到 TI 的运算放大器。
-创建连续脉冲
我希望 DAC 芯片能够连续为每个通道创建输出。
例如、在通道0上创建图形(1.66V -> 0V -> 3.33V)后、通道0的输出固定为1.66V、通道1创建相同的图形。
虽然可以通过在固件端添加一些代码来实现这一点、但我很好奇是否可以在 DAC 上设置这种类型的功能。
考虑到脉冲条件(需要4个通道、最小脉宽= 10μs μ s、最大脉冲频率= 4kHz)
和 MCU I use (3.3V 电源、支持 UART、SPI 最大20MHz、I2C)、
我可以使用什么 DAC 芯片?