This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868178/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

我正在尝试从 ADS1298收集呼吸数据。 我已将 RESP 寄存器设置为 F2、并将配置4设置为22。 但我没有得到呼吸波形。 为 RESP 收集的数据绘制并附在下面。 请看一下、并向我推荐可能出错的地方。

谢谢、

Abhiranjini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    测量似乎主要由50/60Hz 噪声决定。 通常、可以使用器件的 RLD 功能来消除此噪声。 该论坛和 BIOFAQ 上有几篇关于如何解决此问题的文章。  https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 ADS1298ECG_kit 通过将电极连接到受试者来收集呼吸数据。 针对这个引脚的跳线连接分别为 JP36、JP34和 JP35 (2-3)。 我无法获得 数据表中提到的波形。 我要附上 GUI 配置图像和输出波形图、请参阅、并指导我出错的地方。

    谢谢、

    abhiranjini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    在我们担心呼吸信号之前、您是否能够从信号发生器读取已知信号、例如正弦波?  

    您是否希望使用内部或外部基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能建议我们在信号发生器中必须设置的电压范围、还能建议信号发生器的引线连接方案。

    我们使用内部基准电压。

    谢谢、

    abhiranjini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    这取决于所使用的基准电压和增益设置。 /-250mV 之类的值应该可以正常工作。  

    有关更多详细信息、请参阅以下帖子: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/379380?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ads1298%20analogue%20inputs

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772488/2856893#2856893

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以直接使用模拟器来实现20次呼吸频率、而不是信号发生器?

    如果我们必须使用信号发生器,那么建议给出的频率范围应该是 RA 和 LA。

    谢谢、

    Abhiranjini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhiranjini、

    没关系。 测量信号发生器的输出、直接在引脚处测量输入、然后查看数据输出的外观。 这将有助于缩小问题所在的范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已根据您的建议(300mv、<20Hz)对正弦波进行了测试。 采集的波形布置在下方。

    谢谢你。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhiranjini、

    在上图中、您的基准缓冲器是否已启用? 如果没有、请启用基准缓冲器并重试。  

    这是在通道1上吗?是否启用了呼吸? 如果是、请禁用呼吸功能并重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基准 缓冲器被启用。

    在禁用呼吸模式下、我们无法从通道1获取任何数据。 我已附上了这方面的屏幕截图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhiranjini、

    当正弦波应用于 CH1时、您无法看到任何信号? 您是否能够读取内部测试信号?  

    您是否有另一个可以尝试的板? 也许这一个已经损坏。  

    请使用 BIOFAQ 确认您的 ADS1298R 器件仍然正常工作、并告知我结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当正弦波施加到 CH1时、我无法看到任何信号。 我能够读取内部呼吸数据。

    我们没有任何其他板。

    我们有自己的目标板、我们使用 AS1298R 开发了该目标板、即使我们正在获取除 CH1之外的所有通道数据。

    在 CH1中、我们将获得 ECG (V6)、但不会获得呼吸数据。

    谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能向我们建议我们可以尝试获取呼吸数据的其他东西。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhiranjini、

    您能否使用我在上一个帖子中询问的 BIOS 常见问题验证设备是否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已执行以下链接中给出的测试

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/775288/2868597#2868597

    电路板工作正常、下面给出了经测试的电容器电压值。

    如果需要进行任何其他测试、请告知我们。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhiranjini、

    真是个好消息! 器件看起来仍然正常工作。  

    您是否能够通过检查清单的其余部分进行检查? #3-10.  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/775288/2868597#2868597

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、我们已经完成了所有从3-10年的工作  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够正确读取已知输入信号?  

    在以前的帖子中、您无法执行此操作。 您做出了哪些更改、使您能够成功地完成此操作?  

      

    10.尝试从已知输入信号读取数据以确认正确的通信和代码到电压转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够读取 通过仿真器提供的 ECG 数据。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能告诉我们以什么其他方式获取呼吸数据。

    我们能够收集所有通道中的 ECG 数据

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能不能期待我的帖子得到任何回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    我们不使用呼吸仿真器、而是尝试使用板载呼吸波形发生器。

    请将 JP34、JP35和 JP36移至1-2位置。 启用内部基准电压、启用呼吸寄存器、如用户指南第5.2.2节所示。 确保启用滤波器、如图38所示。 然后向我展示生成的波形-它应该是相同的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经完成了这一操作、我们将获得如图38所示的波形。 内部呼吸工作正常。 如果我们从模拟器外部提供的内容不是实际发生的、那么您能建议这样做吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完成您建议的连接后生成的波形。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    很棒! 这证明器件正常工作。 由于我们已经证明 ADS1298R 不是问题、因此仿真器很可能会出现问题。 如果您对 ADS1298R 还有其他问题、请告诉我!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用 Fluke ProSim 4仿真器、您能告诉我仿真器中的问题是什么。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    仿真器不是 TI 产品、因此我可以提供的支持有限。 它可能以某种方式损坏或有缺陷。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能建议在可能的情况下进行任何硬件更改,因为我们已经测试了模拟器,它运行正常。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    要使用外部呼吸输入、必须将 JP34和 JP35上的跳线设置更改为[2-3]位置。 此外、请仔细检查仿真器是否已正确配置和启用、以进行呼吸输出。 您可能需要选择测量哪种导联呼吸(即、对于导联 I 呼吸、LA-RA)。 尝试将呼吸阻抗设置调整为至少1欧姆的峰间值、以使其更加明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所提到的、我们已经完成了跳线设置、并且将 LEAD I 设置为 LA。 下面显示了来自该设置的波形。

      

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    您可能需要放大以查看有意义的图解。  

    有关代码到电压转换的信息、请参阅 BIOS 常见问题解答以及有关呼吸的应用手册: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

    我建议在论坛中搜索其他支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上是19秒的数据、因此我们必须得到4到6次呼吸峰值、但我们没有得到。 通过放大、我们也无法获得。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我附加的是缩放图像、第一个是用于2000个样本(8秒、因为采样频率为250)、第二个是用于1000个样本(4秒、因为采样频率为250)。

    您能看到波形并建议下一步应该做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhiranjini、

    我们已经证明、使用板载信号发生器时呼吸功能正常工作、这意味着器件不会出现问题。

    我已经提供了使用外部呼吸发生器正确配置电路板所需的信息、您正在报告电路板不工作。 这让我相信、问题在于信号发生器、正如我在前一篇文章中所说的那样。 继续发布相同的波形图像并提出相同的问题不会有助于建设性地解决此问题。  

    请搜索论坛、常见问题解答和数据表以获取其他支持。