尊敬的所有人:
当我更改通道间的输入时、会发生读取问题。 让我用样片进行解释。
我们的电源电压为3.3V
CLK 频率为16MHz。
每个通道都有一个分压电阻1M/100K。
当我连接 了(IN0 ---- 24V) 、 (iN5 ---- 5V) 时,结果读数 非常清晰准确。 (结果。对于 IN0 = 0xAD90、 iN5 = 22B0)
但是,当我将输入更改为 (IN0--5V) 、 (iN5--24V)时 ,结果读数不正确。 (结果。对于 IN0 = 0、 iN5 = 0x11A9)
我已经阅读并尝试了 Domanski 先生的所有建议。 但我仍然没有得到正确的结果。 如何解决此问题?
此致