This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:在通道间切换时出现 ADC128S102读取问题(对我也是如此)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868239/adc128s102-adc128s102-reading-problem-when-switching-between-channels-for-me-too

器件型号:ADC128S102

尊敬的所有人:

当我更改通道间的输入时、会发生读取问题。 让我用样片进行解释。

我们的电源电压为3.3V  

CLK 频率为16MHz。

每个通道都有一个分压电阻1M/100K。

当我连接   了(IN0 ---- 24V) 、 (iN5 ---- 5V) 时,结果读数 非常清晰准确。 (结果。对于 IN0 = 0xAD90、 iN5 = 22B0)

但是,当我将输入更改为   (IN0--5V) 、 (iN5--24V)时 ,结果读数不正确。 (结果。对于 IN0 = 0、   iN5 = 0x11A9)

我已经阅读并尝试了 Domanski 先生的所有建议。  但我仍然没有得到正确的结果。 如何解决此问题?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    我们中的许多人本周和下一周都不在办公室、因此我想我会跳入并查看您的帖子。

    首先、我想不出 ADC 通过交换 ADC 的输入来提供错误值的原因。 器件仍应以相同的方式读取通道、因此主器件在读取 ADC 时不会出现问题。 使用带有电阻器的11:1分压器时、ADC 输出看起来合理。

    但是、仍有一些问题需要检查。 我想查看电路原理图。 与电路板其余部分的连接可能会有一些不寻常的情况。 您是否能够使用可变电压驱动输入? 如果是、您可能希望将任一通道的输入电压从0V 扫描到24V (在分压器之前)、以检查是否有其他任何工作要进行。 我强烈建议尝试这样做、只是为了查看设置中没有问题。 如果您可以发布测试结果。 同样、只需更改输入、您就不应看到任何操作更改、而只应获得正确的输入更改。

    除了交换输入电压之外、您是否在设置或软件中更改了其他内容?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢你的答复。

    我将发送原理图的相关部分。

    在交换期间、我不会更改任何设置。 只有我 交换电压。

    但是、 让我说其他事情。   这种情况不仅可以在24V-5V 双通道器件中实现、而且可以在许多小值和大值器件中实现。(等等 3V-5V)

    Metin

    e2e.ti.com/.../proj.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我在 ADC128S102中使用2个通道来测量2个运算放大器上的每个电压(+)和(-)。 (您可以在方框图中看到)。
    当我将正电压连接到模拟电压 IN-1和模拟电压 IN-2时、我测量 ADC128S102的 IN1和 IN3。
    当我将负电压连接到模拟电压 IN-1和模拟电压 IN-2时、我测量 ADC128S102的 IN2和 IN4。

    对于模拟电压输入1 =(0和+33V 之间)、模拟电压输入2 =(0和+33V 之间)
    ------------------------------------------------------------------
    当我从电路中移除 R6 (IN2)和 R8 (IN4)电阻器时、IN1和 IN3中的电压读数清晰准确。 在这种情况下、电压值无关紧要。
    但是、如果我不移除这些电阻器、ADC128的输入 IN2和 IN4上的负电压会阻止我测量 IN1和 IN3上的值。

    我希望这种解释能更好地解释我的问题。

    e2e.ti.com/.../Block.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在运算放大器输入端使用已知的直流输入、然后探测电路、以确保每个节点处于预期电压。

    ADC 将测量输入的内容、问题似乎出在模拟输入电路中的某个位置、

    我将与支持运算放大器的同事进行联系、以便深入了解这一点。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想向您提出一个简单的问题。

    您的 IC 的其中一个输入端的负电压是否 会导致其他输入端的电压测量不正确?   

    如果是、为什么解决方案是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我深入了解了您的电路、并咨询了运算放大器团队

    他们发现了我完全忽略的东西。

    该 ADC 不接受负电压、ADC 只能测量正电压。

     此设计 通过将第二个运算放大器接地、将正电压反相为负电压、这超出了器件的绝对最大值。

    如果您希望使用此 ADC、则需要更改输入电路。

    此外、该 ADC 是单端器件、因此无法测量负输入电压和正输入电压之间的差值。

    我们创建了一系列电路来涵盖此类主题、其中称为 模拟电路 、有一个电平转换输入驱动电路、我认为它与您在这里尝试实现的目标直接相关。

    我建议使用 两个运算放大器电路来具体查看单端到差分。 请注意、在此设计中、第二个运算放大器在中标度的正极端子上具有基准电压。 这会改变输出电压。 这也是将"负"电压移至 ADC 输入标度范围内所需执行的操作

    此外、如果您决定改用差分 ADC、我们可以帮助您找到正确的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题的原因。 非常感谢 。