This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:寄存器设置和参考资料

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866335/afe5818-register-settings-and-reference-materials

器件型号:AFE5818

尊敬的所有人:

我想提出以下问题。

[问题1]
打开电源后、要在此 IC 寄存器中设置的项目是、必须将数据表写入第10.4节(初始设置)中的位2和位4。 是否有任何其他必需项目?

[问题2]
有一个描述、例如针对描述了此 IC 寄存器定义的位的必须写入0、但是没有定义、但是即使它与复位值一样、也有必要写入吗? 。

[问题3]
目前正在参考数据表“SBAS687B-2015年2月-2015年8月修订版”。 您能否告诉我、除"SBAS687B-2015年2月- 2015年8月修订版"之外、是否有任何包含此 IC 信息的文档?
(*例如,描述了设置值序列)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我们的客户要求快速回复。

    我希望您能很快得到答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    关于您的问题:

    没有其他所需的寄存器设置。

    如果复位后这些位未被修改、则无需写入0。

    数据表引用了所需的所有相关信息。 没有其他单独的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关使用 AFE5818的快速回复、请参阅 AFE5818EVM 用户指南

    http://www.ti.com/lit/ug/slou430a/slou430a.pdf

    它在第12页详细说明了如何设置和运行 AFE5818器件。

    以便客户可以快速理解。

    我们还将很快回答客户的问题。

    感谢您使用 AFE5818。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    你过得怎么样? 感谢您帮助客户使用 AFE5818器件。

    对于 AFE5818初始化设置、  

    它需要:(您可以看到 AFE5818数据表第82页的语句、

    以及 AFE5818用户指南第12页)

    打开电源后、请执行以下两次重置

    1)硬件复位:(如果您使用的是 EVM 板、请按 AFE_RST 硬件复位按钮。

    此外、请按住此按钮至少100ns。)

    2)软件复位: 通过将寄存器1 (位2和位4)设置为"1=高电平"(通过使用 SPI)

    然后、所有寄存器值将被重新设置为默认模式(所有值都在数据表上定义、正如您在数据表中看到的那样)。

    此外、当前的 AFE5818 SBAS687B - FREBRUARY 2015 - 2015年8月修订版是最新的数据表。

    请告知客户。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen 和 Chen

    感谢你的答复。

    我想提出其他问题。

    当我们的客户在以下寄存器1的必须写入='1'(位= 4、位= 2)的情况下采样(40MHz)时、写入效果不好、0每隔一个采样输出0、可以看到锯齿状输出数据。
    示例:100、0、80、0、5、 0、-10、0、-60、0...
    (输出数据范围为-2048至2047)


    请回答以下问题:

    如果寄存器1必须写入="1"(位= 4、位= 2)无法成功写入、那么输出数据中是否存在任何异常?

    2.如果客户输入正弦波作为模拟数据,您是否看到他们当前正在检查的输出数据?
    如果存在寄存器设置以外的其他可能因素、请告诉我。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表所述、寄存器1必须写入="1"(@位= 4和位= 2)、

    如果未成功写入、则帧时钟将不起作用

    输入信号是正弦波或其他信号、 输出数据将不正确。

    因此、请遵循数据表的条件。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    你过得怎么样?

    如果有任何其他问题、请将新邮件转发给其他新的 e2e。

    谢谢!

    此致、