This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:在一个通道上进行 ADS1261非 ACX 测量、同时在另一个通道上保持 ACX 信号稳定?

Guru**** 2386670 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167400/ads1261-ads1261-non-acx-measurement-on-one-channel-while-keeping-acx-signal-steady-for-another

器件型号:ADS1261

您好!

我有一个板载 ADS1261、它应该能够执行两个测量、一个具有交流激励、另一个没有交流激励。 现在、在测量不使用交流激励的输入通道时、我仍然希望在另一个测量中使交流激励信号保持活动和稳定。 这是可行的吗? 经过简要测试、例如、更改 INPMUX 寄存器似乎会对交流激励信号产生干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnie、

    您能否提供一个方框图、说明您的输入如何连接到 ADC? 也请包含所有 ACX 电路

    您还可以发送用于在通道之间切换的命令序列吗?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答!

    我需要一些时间来绘制原理图的相关部分。 请在下面找到代码和相应的 ACX2波形:

    /*初始化*/
    writeSingleRegister (REG_ADDR_PGA、PGA_GAIN_128);
    writeSingleRegister (REG_ADDR_MODE0、MODE0_DR_7200_SPS | MODE0_SINC1);
    writeSingleRegister (REG_ADDR_MODE1、MODE1_CHOP_2WIRE_ACX | MODE1_CONVRT_CONTINUE | MODE1_DELAY_0_us);

    /*测量*/
    while (1){
    regData =(INPMUX_MUXP_AIN4 | INPMUX_MUXN_AIN5);
    writeSingleRegister (REG_ADDR_INPMUX、regData);

    status = waitForResult();

    if (status == true) printf ("ADS1261超时!\r\n");
    regData = readSingleRegister (REG_ADDR_STATUS);
    if (regData & 0x04){
    采样= ReadData (NULL、NULL、NULL);


    计算(样本);

    这正常、激励波形正常。

     ACX2 output - good

    此外、这种方法还可以:

    /*测量*/
    while (1){
    regData =(INPMUX_MUXP_AIN4 | INPMUX_MUXN_AIN5);
    writeSingleRegister (REG_ADDR_INPMUX、regData);

    status = waitForResult();

    if (status == true) printf ("ADS1261超时!\r\n");
    regData = readSingleRegister (REG_ADDR_STATUS);
    if (regData & 0x04){
    采样= ReadData (NULL、NULL、NULL);


    计算(样本);

    ads1261_enable_internal_reference ();
    writeSingleRegister (REG_ADDR_PGA、PGA_DEFAULT);
    uint8_t regData =(INPMUX_MUXP_AIN6 | INPMUX_MUXN_AIN7);

    而这不起作用:

    /*测量*/
    while (1){
    regData =(INPMUX_MUXP_AIN4 | INPMUX_MUXN_AIN5);
    writeSingleRegister (REG_ADDR_INPMUX、regData);

    status = waitForResult();

    if (status == true) printf ("ADS1261超时!\r\n");
    regData = readSingleRegister (REG_ADDR_STATUS);
    if (regData & 0x04){
    采样= ReadData (NULL、NULL、NULL);

    计算(样本);

    ads1261_enable_internal_reference ();
    writeSingleRegister (REG_ADDR_PGA、PGA_DEFAULT);
    uint8_t regData =(INPMUX_MUXP_AIN6 | INPMUX_MUXN_AIN7);
    writeSingleRegister (REG_ADDR_INPMUX、regData);

    ACX2 excitation waveform - bad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnie、

    感谢您提供相关信息、请告诉我何时可以共享方框图(或原理图)。 如果您不想公开分享原理图、可以将鼠标悬停在我的姓名(Bryan Lizon86)上、然后点击"请求友谊"。 这将允许我们通过私人消息共享信息

    关于毛刺脉冲:您知道在寄存器写入期间的哪个点发生这种情况吗? 您能否探测 DIN 引脚和 ACX 引脚以查看它们何时重合? 正如我所能说的那样、干扰只是一个信号为低电平时的一个时间缩短(另一个 ACx 引脚上是否会发生同样的情况、在这种情况下干扰会缩短信号为高电平的周期?)

    此外、您在该示波器屏幕截图中探测哪个通道?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的快速响应!

    我看到图片标题没有显示给消息。  

    下面是 DIN 和毛刺脉冲之间关系的示波器截图、通道1为 ACX2 (AIN3)、通道2为 DIN:

    ACx 输出的示波器快照、通道1为 ACX1 (AIN2)、通道2为 ACX2 (AIN3):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求是、当写入 INPMUX 寄存器时、器件会启动一个新的转换序列(如数据表的表29所示)、从而重新同步激励。 但是、是否有任何方法可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnie、

    很抱歉、我上周错过了您的帖子

    实际上、您对写入 INPMUX 寄存器的操作是正确的、我只是想查看示波器快照进行确认。 写入该寄存器会自动重新启动转换过程、并且此操作不能被覆盖(这是固有的器件行为)。 由于交流激励时序与 ADC 转换过程同步、因此这就是器件的行为方式。

    唯一的其他选项是手动控制 GPIO 以执行切换、而不是依赖 ACx 模式执行此功能。 如果您想进一步探索该选项、请记住、ACX 模式会在内部自动反转 VREF 信号、使其始终为正。 您必须手动执行此附加切换。

    如果您有任何疑问、请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题、感谢您的全面回答!

    棘手的部分是、一旦采样频率变得更高、将同步生成的 ACX 波形和转换、但我将尝试该路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnie、

    很高兴我们能提供帮助

    另一个要确保的是 ACX 信号是非重叠的、即先断后合。 ADS1261也会为您执行此功能、因此这是另一个手动执行的操作

    布莱恩