This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:从 LMK0482x 到 FPGA 的时钟连接(ADS54J20 + DAC37J82)

Guru**** 2501675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20, DAC37J82, ADS54J20EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167530/ads54j20-clock-connections-from-lmk0482x-to-fpga-ads54j20-dac37j82

器件型号:ADS54J20
主题中讨论的其他器件: DAC37J82LMK04828

你好!

我们有一个新项目、希望通过 JESD204B 并借助 Xilinx Ultrascale+ XCZU4CG 连接两个 ADC 和一个 DAC。

我已经阅读了有关 JESD204B 的几个信息、但我仍然有一些问题、尤其是关于将时钟从 LMK0482x 连接到 FPGA 的问题。

我们目前的计划:
- MPSoC XCZU4CG-1FBVB900E
- LMK0482x PLL/时钟清除器
- 2个 ADS54J20器件(4个 ADC)
- ADC LMFS 配置8224。 因此、每个 ADS54J20器件具有8条速率为5Gbps 的通道(总共16条通道)。
1 x DAC37J82 (2个 DAC)
- JESD204B 子类1

我的问题:
-我们是否必须将"器件时钟"连接到 MGTREFCLKxP/N 或 FPGA 时钟引脚(GC、QBC)?
-我读出 SYSREF 必须连接到 FPGA 时钟引脚。 而是连接到哪个时钟引脚? 它们是否有特殊要求、例如 HP 组的 GC 或 QBC 时钟引脚、或者 HD 组上的 HDGC 时钟引脚是否正常?
- SYNC 是否需要 HP 存储块上的通用 I/O、或者 HD 存储块上的任何引脚是否正常? 它是否应该与 SYSREF 时钟位于同一个组中?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我很快会有人就此与您联系、以提供指导。 请给我一两天时间。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    FPGA 需要来自 LMK 的两个时钟:一个连接到 MGTREFCLK 引脚、一个连接到 GC 类引脚(差分)。 第二个驱动 JESD IP 的应用(示例)端。  如果 DAC 和 ADC 线路速率不同、则需要第三个时钟连接到另一个 GC 引脚。  

    SYSREF 不用作时钟、可以连接到任何引脚。 它不需要与 GC 时钟引脚位于同一组中。 同步也是如此。  

     关于同步引脚的一点是,如果它们是差动的,则如果您选择不支持所需信号电平的组,则可能需要执行外部端接/偏置。  

    此致、

    阿迈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    另外,请遵循随附的路由指南信息。 DAC 的器件时钟和 SYSREF 布线长度应匹配、但不必匹配 ADC 或 FPGA 时钟的长度。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Subclass-1-clock-routing.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob、Ameet 和 Jim:

    非常感谢大家的帮助和信息!

    以下内容有点令人困惑:大多数文档显示了从 ClockGen 到 FPGA 的"器件时钟"和"SYSREF"。 但据我从 Ameet 了解、从 ClockGen 到 FPGA 有两个时钟(MGTREFCLK 和 JESD IP 时钟)加上 SYSREF、而 SYSREF 不是 FPGA 端的时钟。

    我在这里以图形的形式插入了我们当前的计划状态。 我对 ClockGen 和 FPGA 之间的 SYSREF 连接有点不清楚。 在 ClockGen 一侧、它应该是 SDCLKout、对吧? 在 FPGA 侧、是否有任何单个 IO 引脚? 这对我来说是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    Ameet 将帮助解决 FPGA 时钟问题。 确保 FPGA 与 ADC 和 DAC 之间的数据线采用交流耦合。 您的图中未提及这一点。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ameet、

    感谢你的帮助! 您能在本主题中查看我下面的答案吗? 谢谢!

    此致、
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    也请确认 DAC JESD 的线路速率。 您刚才提到 ADC JESD 通道为5Gbps。

    您通常使用 DCLKOUT*作为系统中所有器件的时钟源(包括 FPGA 的 MGT 参考时钟和应用参考时钟)。 请注意、FPGA 可能需要两个应用时钟和两个 MGT 参考时钟(基于 ADC 和 DAC 线路速率)。

    对于 SYSREF,通常使用 SDCLKOUT*。 这些都是差动的。 同样、您可能需要将 Tx 和 Rx SYSREF 分别连接到 FPGA (取决于每侧的多帧周期)。

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameet:

    非常感谢您的进一步帮助!

    DAC 的线路速率尚未最后确定。 我们有两种可能的费率:

    • Fdata = fDAC = 1 GSA/s (无内插、fSERDES = 5Gbps)
    • Fdata = 800 MSA/s、fDAC = 1.6 GSA/s (x2插值、fSERDES = 4Gbps)

    因此、当您写入时、我们将器件时钟(DCLKOUT)和 SYSREF (SDCLKOUT)以及 MGTREFCLK (DCLKOUT)两次从 LMK0482x 路由到 FPGA、以保持灵活性。

    我想我们几乎完成了初步规划。

    • 我想知道为什么在 ADS54J20EVM 演示板上、SYSREF 信号在 LMK04828和 ADC 之间进行交流耦合。 这些不应该是直流耦合?
    • 如果我们在 DAC37J82上使用 SYNC_N_AB + SYNC_N_CD 而不是差动 SYNCB、您是否会看到任何缺点? SYNC_N_AB/CD 的 CMOS 电平允许我们在 FPGA 上使用具有 CMOS 电平的简单 HD IO 引脚。

    请查看我们的以下更新图。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    SYSREF 可以是交流耦合或直流耦合。 使用直流耦合时、用户必须确保正确设置共模电压、这可能需要额外的器件、具体取决于驱动此输入的器件和使用的电压标准。 LMK 未为 LVDS 选项指定最小值、典型值接近 ADS54J20 LVDS 规格的下端。 这是我们选择不对 SYSREF 进行直流耦合的原因之一。

    我在单端与差分同步方面看到的唯一优势是单端需要少一条迹线。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    非常感谢您的进一步信息和澄清!

    此致、
    Andre