This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:SDO 引脚不工作。

Guru**** 2582015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/868286/ads8910b-sdo-pin-is-not-operate

器件型号:ADS8910B

CONVST、CS 和 SCLK 引脚按照建议工作、但 SDO 引脚不是。

加电后、RVS 引脚保持低电平。

在数据表第25页;7.4.1 RST 状态
'在 RST 状态下、所有配置寄存器复位为默认值、RVS 引脚保持低电平'

SDO 引脚是否由于 RST 状态不退出而不工作?

[电气参数]
・RVDd =+5.3V
・DVDD =+2.5V

谢谢

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    如果 RST 引脚未被拉高或悬空、器件将保持复位状态。  您能否确认 RST 引脚上拉至 DVDD=2.5V?

    正确、当/CS 为高电平时、RVS 引脚应显示转换活动。  如果引脚在 CONVST 之后不改变状态、则器件处于复位状态或存在其他问题。  

    电源电压看起来正确。  电源引脚 RVDd、DVDD 上是否有旁路电容器、以及内部 LDO 上是否有衰减电容器?  过多的电源噪声可能会导致器件行为错误。  此外、您是否已将散热焊盘连接到 GND?

    如果您可以提供显示 ADS8910周围电路的原理图、我将查看是否有任何缺失。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答。

    问题已解决。
    由于未短接13引脚和14引脚、因此未运行。

    由此了解到、来自 LDO 的3V 未连接到内部电路 ADC。