CONVST、CS 和 SCLK 引脚按照建议工作、但 SDO 引脚不是。
加电后、RVS 引脚保持低电平。
在数据表第25页;7.4.1 RST 状态
'在 RST 状态下、所有配置寄存器复位为默认值、RVS 引脚保持低电平'
SDO 引脚是否由于 RST 状态不退出而不工作?
[电气参数]
・RVDd =+5.3V
・DVDD =+2.5V
谢谢
Taka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CONVST、CS 和 SCLK 引脚按照建议工作、但 SDO 引脚不是。
加电后、RVS 引脚保持低电平。
在数据表第25页;7.4.1 RST 状态
'在 RST 状态下、所有配置寄存器复位为默认值、RVS 引脚保持低电平'
SDO 引脚是否由于 RST 状态不退出而不工作?
[电气参数]
・RVDd =+5.3V
・DVDD =+2.5V
谢谢
Taka
您好 Taka、
如果 RST 引脚未被拉高或悬空、器件将保持复位状态。 您能否确认 RST 引脚上拉至 DVDD=2.5V?
正确、当/CS 为高电平时、RVS 引脚应显示转换活动。 如果引脚在 CONVST 之后不改变状态、则器件处于复位状态或存在其他问题。
电源电压看起来正确。 电源引脚 RVDd、DVDD 上是否有旁路电容器、以及内部 LDO 上是否有衰减电容器? 过多的电源噪声可能会导致器件行为错误。 此外、您是否已将散热焊盘连接到 GND?
如果您可以提供显示 ADS8910周围电路的原理图、我将查看是否有任何缺失。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用