This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:电流输出与24V 数字输出共享

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866368/dac8775-current-output-sharing-with-24v-digital-output

器件型号:DAC8775

大家好、

我的客户认为使用 DAC8775实现4-20mA 模拟输出。

但有一个问题、即 Ioutx 引脚需要与其产品上附加的24V 数字输出共享、如所示。

因此、客户考虑在 Ioutx 引脚处添加二极管以提供保护。

24V 电压轨的保护是否足够?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    我认为二极管就足够了(假设它有一个有效的电压范围等)

    DAC8775的电源电压是否为24V 或更高?  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-san

    感谢您的回复。

    DAC8775即使处于断电状态也需要受到保护。

    在工作条件下、电源电压为24V。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路也应在断电时保护输出。

    您还有其他问题吗?