请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8775 大家好、
我的客户认为使用 DAC8775实现4-20mA 模拟输出。
但有一个问题、即 Ioutx 引脚需要与其产品上附加的24V 数字输出共享、如所示。
因此、客户考虑在 Ioutx 引脚处添加二极管以提供保护。
24V 电压轨的保护是否足够?
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.