This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255 -输出噪声

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866119/ads1255-ads1255---noises-on-output

器件型号:ADS1255

你好

多年来、我们一直在微伏级电压测量器件(EEG 放大器)中使用 ADS1255、而没有任何问题。 输出信号始终正常、无干扰且噪声水平较低。 然而,在过去几个月里,我们一直观察到一些奇怪的现象。 我们在 PCB 上购买和安装的该 IC 的最后几批产品的工作方式与以前的所有批次不同。 输出信号中会出现大量噪声、FFT 频谱中的奇怪频带以及信号别名。 系统开始表现为"三角积分空闲音调"问题。 我们以前从未见过它。 我们仍然使用相同的硬件和软件、而不会发生任何更改、也不会出现任何问题。 采样速度为500sps、在一个器件中、最多有四个 ADS1255 IC 由相同的时钟信号驱动。

有人最近是否观察到这种行为并知道原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leszek:

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    我不知道最近对 ADS1255所做的任何更改。 器件是否已在货架上存放一段时间(> 2年或5年)、或者这些最近购买的器件? 如果它们在货架上已有很长一段时间、则 可以进行烘烤以去除 IC 封装中吸收的水分。

    您可能会看到 Δ-Σ 空闲音调、但我建议尝试几种不同的测试来帮助确认...

    • 我首先建议将 ADC 的输入短接在一起(并短接至接地或任何有效的共模电压)、并查看 ADC 的噪声性能。 将输入短接在一起可消除输入信号噪声和基准电压噪声、并有助于确定噪声源。

    • 如果您在 ADC 之前有任何前端电路、请在信号调节电路的输入短路的情况下尝试相同的短路输入测试、以测试此电路的噪声是否可能是由该电路引起的。

    • 使用示波器探测基准电压、以检查基准电压是否稳定。

    • 执行 A-B 交换测试。 采用不会表现出这种行为的较旧版本的电路板、使用新版本的电路板...交换这些电路板上的 ADC、然后查看问题是否出在 ADC 上、或者是否仍然在较新的 PCB 上发现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我们定期购买所有 IC、我们不会将其存储在货架上。 我们还会在组装后控制 PCB 上的湿度和脏污水平。 由于我们注意到了这个问题、我们已经做了很多事情和测试、包括您提到的测试。 我们还尝试交换器件。 但是、所有走线都始终通向 ADS1255。

    我们注意到相关性很小。 我们无法确认、但在附件中、我放了两个 IC 的照片。 我们认为、左侧看起来像器件的 IC 始终运行正常。 右侧看起来像器件的 IC 的运行方式通常有所不同。 它们在物理上是不同的:它们具有不同的纹理和不同的、不太清晰的打印。 它们肯定来自完全不同的批次。 但是、我们没有足够的旧 PCB 和 IC 来比较更多的系列或旧照片来进行比较。

    过去、我们在 Rebound 购买了这些 IC。 从那时起、我们拥有的一些旧 PCB 的布局类似于照片左侧的"好"布局。 当我们开始注意到问题时、IC 可能已经看起来像右侧的"另一个"(现在看起来是这样)。 我们最近开始在 DigiKey 购买这些 IC;一旦 IC 看起来像"好"、其他时间就像"不同"。 这两个系列在行为上彼此不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leszek:

    感谢您的观看。

    您是否能够共享来自一个或多个"其他"器件的批次追踪代码?
    不幸的是,我们无法从图像中得出这个值。

    来自"良好"器件的批次追踪代码似乎来自 Digi-Key。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、照片左侧的"好"器件、代码为85DEF5K、今年10月在 DigiKey 购买。 但是、上个月我们还在 DigiKey 购买了批次代码为88CHZ5K 的 IC、这种 IC 工作正常、看起来"不好"(就像照片右侧的 IC)。

    照片右侧的 IC 的批次代码为82CC4QK、去年我们在 Rebound 购买了该产品。 今年的另一批也从 Rebound 购买并"严重"运行的产品是82CC4RK。

    4CAR3YK 就是我们过去在 Rebound 中购买并正常工作的一个示例。 遗憾的是、我们可能找不到更多旧 IC 可供比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leszek:

    感谢您提供额外的批次追踪代码。 我仍在等待我们的质量团队在跟踪这些器件的来源后再与我联系。 我会尽快为您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leszek:

    我们的质量团队回复我、表示我们没有任何将这些材料发送到 Rebound 的记录。

    遗憾 的是、由于这些器件不是通过 TI 授权经销商(参考:www.ti.com/.../distributors.html)购买的、并且我们无法对它们进行跟踪、因此我们无法为它们提供任何保修服务或客户支持。

    您需要联系并通过供应链解决任何问题。 如果您有任何有关这些器件的进一步询问、请将其发送至 ti-counterfeit@list.ti.com