请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292RECG-FE 主题中讨论的其他器件:ADS1292R、 AFE4900、 AFE4900EVM
你好
我问了上面的其他问题、但我没有回答
请检查上述查询
此外、ADS1292R ECG 的正面为:
AFE4900的 ECG 前端如下所示:
测量 ECG 的 IC 电路不同
将会有一个类似这样配置的标准、我想知道该标准。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我问了上面的其他问题、但我没有回答
请检查上述查询
此外、ADS1292R ECG 的正面为:
AFE4900的 ECG 前端如下所示:
测量 ECG 的 IC 电路不同
将会有一个类似这样配置的标准、我想知道该标准。
谢谢你
尊敬的 Danny:
没有适合 ECG 应用的"一刀切"信号链设计。
您在上面发布的 AFE4900原理图包含与我们为 ADS1292R 建议的信号链元件类似的信号链元件。 对于没有专用 RLD 电极的两电极系统、可通过 R10和 R14偏置输入信号、并安装 J3以连接 RLD 放大器输出。 AFE4900EVM 还展示了用于将输入与焊盘进行交流耦合或直流耦合的配置、以提供额外的串联保护/限流电阻器。
此致、