This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:检查 ADS1X9XECG-FE 演示套件的原理图

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, AFE4900, AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/866755/ads1292recg-fe-check-the-schematic-of-ads1x9xecg-fe-demo-kit

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292RAFE4900AFE4900EVM

你好

我问了上面的其他问题、但我没有回答

请检查上述查询

此外、ADS1292R ECG 的正面为:

AFE4900的 ECG 前端如下所示:

测量 ECG 的 IC 电路不同

将会有一个类似这样配置的标准、我想知道该标准。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    没有适合 ECG 应用的"一刀切"信号链设计。

    您在上面发布的 AFE4900原理图包含与我们为 ADS1292R 建议的信号链元件类似的信号链元件。 对于没有专用 RLD 电极的两电极系统、可通过 R10和 R14偏置输入信号、并安装 J3以连接 RLD 放大器输出。 AFE4900EVM 还展示了用于将输入与焊盘进行交流耦合或直流耦合的配置、以提供额外的串联保护/限流电阻器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    如果是、请告诉我是否有我可以参考的网站或文档。

    谢谢你